This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:我可以将VCCA和VCCB用作3.3V吗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LVC06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641544/sn74avch8t245-can-i-use-vcca-and-vccb-as-3-3v

部件号:SN74AVCH8T245
主题中讨论的其它部件:SN74LVC07ASN74LVC06A

您好,

我使用SN74AVCH8T245PWR 电平转换器驱动LED。
目前,我将此用于启用具有1.8V IO的LED。 GPIO _LED信号由处理器驱动。

数据表的第13页显示了VCCA=3.3V和VCCC=3.3V的切换特性。

我想确认我是否可以为  我的应用程序使用VCCA=VCCC=3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从技术上讲,您可以做到这一点。 还有其他一些方法可以驱动指示灯LED,这些方法可以降低成本并简化实施。 是否有理由要使用翻译器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在具有1.8V IO的FPGA板上进行了原型设计,希望尽可能在SoC最终板上保留电路/布局。
    您能否建议其他更简单的选项,而不使用FET /晶体管? 我在设计中使用了许多此电路的实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC07A是漏极开路缓冲器,可以使用1.8V电源(即输入在1.8V电平下触发)或3.3V电源运行,并且输出可以连接到二极管和电阻器,连接到任何高达5.5V的电源。 但是,此设置会反转您的逻辑。

    如果要保持相同的逻辑,请改用SN74LVC06A (漏极开路逆变器)。

    有关其工作原理图/说明,请参阅数据表的9.2 部分: www.ti.com/.../sn74lvc07a.pdf