This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC20T245:传播延迟差异

Guru**** 2507065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/667288/sn74avc20t245-propagation-delay-variance

部件号:SN74AVC20T245

对于此设备,是否有任何有关传播延迟差异的信息?

特别是:

在同一设备的两个通道之间,它们的传播延迟有多大差异?

在两个独立设备的通道之间,在相同条件下运行,它们的传播延迟有多大差异?

在数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc20t245.pdf中 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您对我们设备的关注! 我提供了一个常见问题页面的链接,您可以在其中找到与此页面类似的有关时间安排的常见问题的答案。 在同一芯片内行驶至相同负载时,可以安全地假设通道输出之间的偏移通常为≤1ns。 就两个单独的设备而言,我们不能保证任何部件之间的偏移。

    e2e.ti.com/.../3540.05 计时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!