This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125绝对额定值表中的备注

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098063/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125-comments-in-the-absolute-rating-table

部件号:SN74LVC1G125

大家好,

请帮助您了解此评论的含义:

(2)如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。

 

  1. 我想知道这种放松要求是否仅适用于最小电压(-0.5V),如果电流非常小,例如0.1mA),则可能低于-0.5V。
  2. 对于MAX +6.5V限制,我们是否可以使用高于6.5 V的电压V输入来连接组件,但电流非常小,如0.1mA。

谢谢。  

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC输入有一个从GND到引脚的夹持二极管,但没有二极管到VCC。 (参见 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?)

    当输入电压高于−0.5 V时,电流不会流经此二极管。 当输入电压较低时,电流会流动,并且可能会烧坏二极管,除非限制为小于50 mA。 (通常,您会在输入前放置一个串联电阻器。)

    对于正电压,问题不在于电流(没有二极管,没有电流可以流动),而在于电压本身;高于6.5 V的任何电压都可能破坏栅极隔离。