This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:具有不同逻辑电平的输入/输出至VCC

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AUP1T34, SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099465/sn74avc2t45-i-o-with-a-different-logic-level-to-vcc

部件号:SN74AVC2T45
本线程中讨论的其它部件: SN74AUP1T34SN74AXC1T45

大家好,

   我想知道您是否可以帮助我了解此IC是否可以容忍和处理输入引脚(B)的逻辑电平与通过VCCB提供的电压不同?

基本上我需要的是将具有1V逻辑的协议信号转换为3.3V,我的主板上没有1.0V导轨, 因此我想知道我是否可以向VCCB提供1.2V电压,而不是将我的I/O置于'B'侧的1.0V电压(请参阅屏幕截图),以及此IC是否支持此配置。

根据我的理解,VCCA和VCCB可以低至1.2V, 数据表中提到,I/O引脚可以处理-0.5V到4.6V的信号,所以我不知道我想用这款IC做什么是可行的(不在我的主板上添加1V稳压器)。

我以前从未在任何设计上看到过这种情况(VCCA/B上的电压与I/O上的电压不同),根据我的理解,VCC应该与I/O侧的电压相同, 但即使我只是想与你们确认一下...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入信号高于VIH,则会被识别。 在这种情况下,0.65 ×1.2 V = 0.78 V

    但正如在链接问题中提到的,对于SN74AVC2T45,具有容差的1.2 V电源可能过低。

    SN74AUP1T34或SN74AXC1T45等设备支持较低的电压(并且更小,更便宜)。