This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G08:封装后缀的含义

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1109825/sn74ahct1g08-meaning-of-package-suffix

器件型号:SN74AHCT1G08

您好!

我希望您确认"SN74AHCT1G08DBV3"后缀的含义
我可以从数据表中了解到这与铅材料有关。 但是、我无法理解这个后缀的确切含义。
 

我可以通过以下 URL 了解此器件的"G4"、"E4"的含义。 但是、此页面中没有仅显示"3"的信息。 请告诉我,只有“3”的数字是什么意思?
标识产品标签|环境信息(环保信息)|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "3"本身没有任何意义、只是表明这是另一个器件的变体。

    DBV3不是"绿色"、即其模塑化合物包含三氧化锑和溴阻燃剂。

    电气特性不变。 铅涂层中的铋旨在防止锡须、不应影响可焊性;如有疑问、请咨询您的电路板制造商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuiichi、

    后缀"3"仅用于表示采用 DBV 封装的基本器件 SN74AHCT1G08的可订购器件型号、因为您已确定此型号具有"SNBI"铅涂层。 您可以在以下位置查找可订购器件型号的材料成分: https://www.ti.com/materialcontent/home 

    DBV3可订购器件型号以3000个器件的卷带形式提供、并且具有不同的器件标识、如数据表中的以下封装信息所示。  电气特性不会改变、铅涂层中的铋旨在防止锡须。  

     

    此致、

    Sebastian