This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T14:TI 解决方案建议

Guru**** 1701450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122916/sn74lxc1t14-ti-solution-suggestion

器件型号:SN74LXC1T14
Thread 中讨论的其他器件:TXB0106

尊敬的团队:

我们是否有任何解决方案可满足以下规格? 谢谢。

 

  1. 推挽架构
  2. 1.8V  电平转换为3.3V
  3. 输出电流为1mA 、并保持3.3V 输出电压
  4. 封装 QFN3.5x3.5-14L

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以。采用 QFN 封装的唯一六通道转换器是 TXB0106、但它具有16个引脚、无1mA 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    除了 Clemens 的反馈之外、还请查看 AXC、AVC、LVC、LVxT 甚至 TXU 系列、它们适用于推挽式1.8V 至3.3V QFN 封装、在3.3V 时可以处理超过1mA 的 IOL、这与所使用的 LXC 器件类似 (具体取决于应用和通道数量)、谢谢。

    此致、

    Michael。