This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:上升沿和下降沿问题

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1121391/txb0104-q1-rise-and-fall-edge-issue

器件型号:TXB0104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

大家好,

在我的项目中使用电平位移芯片(MPN:TXB0104)。   在实验室测试中出现问题。 输入 squre 波形时的上升/下降沿为非单调性。

可以给我一些建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整。

    总之、TXB 具有非常弱的输出驱动器、不适用于容性负载、即长迹线、连接器或电缆。

    如果信号实际上不是双向的、请使用 TXU 系列的缓冲转换器。