This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:逻辑电平转换器选择

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116742/txb0104-logic-level-converter-selection

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0104TXU0204

我计划使用 TXB0104电平转换器来转换2.15V、2.8V RS-232信号、以与 U209-000-R (USB-A 转 RS232 (DB9)串行适配器电缆)兼容。

数据速率- 115200。

请告诉我是否可以将其用于上述应用。

此外、我还打算使用 TXU0104电平转换 器将5V 输入转换为1.8V、2.15V、2.8V、3.1V 等。请告诉我 VIH、VOH 是否兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向信号、应使用 TXU0104或 TXU0204等 TXU 转换器。

    只要电源电压匹配、TXU 转换器就支持所有这些 I/O 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 用于仿真的 TXU0104的.CIR、.TSM 模型。 我无法在 TINA 中运行 IBIS、HSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    遗憾的是 、 由于 IBIS 模型仅位于产品文件夹中、因此没有其他模型、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    我计划使用 TXU0304PWR、 TXU0202DCUR 进行电压转换、如下所示。 低于 IC 的电压转换可用于不是 TTL、CMOS 电平的3.1、2.8、2.15。

                                            TXU0304PWR

                                           TXU0202DCUR

    谢谢、

    Girish.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TXU 器件支持所有这些信号电压。