This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:用于 Quad-SPI 的电平转换器

Guru**** 1700900 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXB0304, TXB0302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1118859/txb0106-level-translator-for-quad-spi

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXB0304TXB0302

大家好、

是否有适用于 Quad-SPI 应用的电平转换器建议?(TXB0106不能满足最大数据速率要求)

报告:

最大数据速率:133Mbps

1.8V 至3.3V/自动双向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    在您的情况下、我建议使用两个电平转换器进行此连接。 QSPI 应用同时使用 TXB0304 (用于前4个字节)和 TXB0302 (用于剩余的2个字节)。 请务必查看以下加载建议、以帮助满足您的数据速率要求。

    此致、

    插孔