请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4046A 主题中讨论的其他器件:CDCE913
您好!
是否可以 将频率锁定范围缩小到 118–125kHz?
我看到电阻器 R1和电容器 C1决定了 VCO 的频率范围、但无法找到有关 该范围的更多详细信息。
感谢您的帮助。
此致、
Gokhan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以 将频率锁定范围缩小到 118–125kHz?
我看到电阻器 R1和电容器 C1决定了 VCO 的频率范围、但无法找到有关 该范围的更多详细信息。
感谢您的帮助。
此致、
Gokhan
大家好、Gokhan、
在最小 R1和 C1值下、VCO 频率在3V 至3.6V 电源电压下约为7MHz。 较高的 R1和 C1值将增大 VCO 频率。
简而言之、该器件不支持 kHz 范围。
Noel、您好!
感谢您的反馈。
您可以推荐任何替代方案吗?
此致、
Gokhan
您好、Goekhan、
您可能会使用 CDCE913的 VCXO 功能并分频至所需的输出频率。
https://www.ti.com/lit/pdf/scaa085
此致、
Julian