This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:Vref_B 去耦电容器尺寸

Guru**** 1999175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124742/lsf0108-q1-vref_b-decoupling-capacitor-size

器件型号:LSF0108-Q1

您好!

数据表建议在 VREF_B 上使用100nF 的 C。 这将 EN 上的低斜率->高斜率速度限制为几毫秒。

在我找到的一些视频信息中的其他位置:

'连接到 VREF B 电压节点的0.1微法拉电容器为高频噪声提供了一条接地路径。 虽然不是操作所必需的、但强烈建议这样做。"

建议的最小电容器尺寸是多少? 何时可以将其完全删除?

我想获得有关电容器大小的一些指导、并为这些参数提供一些背景知识。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    请注意、100nF 也相当于0.1uF。  

    [~引脚 userid="529841" URL"μ C/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124742/lsf0108-Q1-Vref_b-d去 耦电容器大小"]建议的最小电容器尺寸是多少? 何时可以将其完全删除?[/报价]

    在 各种应用中观察到的一些最小典型值高达10nF。 如果噪声和更平滑的输出没有问题、也可以将其删除。

    [~引脚 userid="529841" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124742/lsf0108-Q1-vref_b-d去 耦电容器大小"]我想获得一些有关电容器大小的指导、并提供一些有关参数的背景信息

    请参阅 [常见问题解答]如何为 CMOS 逻辑器件选择旁路电容器? 为了帮助确定尺寸并提供进一步的背景、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、0.1u = 100N、但感谢您的提醒。  

    至于旁路电容器选择的链接:VREF_B 上的电容器连接到内部 FET 的栅极、与典型旁路电容器相比、可满足不同的需求。

    如果对于此用例、10nF 是可以的、感谢该输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    抱歉、由于我将您关于100nF 和0.1nF 的陈述误解为数据表和培训视频之间的差异、因此误解了您的解释错误。

    另请注意、100nF - 10nF 建议适用于电源引脚(尽可能靠近)、这与常见问题解答和数据表/培训视频类似、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传统的 LSF 方法中、VREF_B 不是电源引脚。

    电容器将缓冲 EN 电压电平(所有 FET 的栅极电压)以保持稳定。  

    我认为没有明确的指导来说明在那里需要多少缓冲器。

    我们将通过电气验证来检查哪一个值仍然能够正确满足我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这是正确的、同时根据系统/应用的不同情况也是如此。

    我的理解是、您正在尝试缩短 转换所需的时间 、并建议保持低至0.1nF、同时观察您愿意使用的偏移/噪声、谢谢。

    此致、

    Michael。