This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:SPICE 模型不工作

Guru**** 2507445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126917/sn74lv07a-spice-model-not-working

器件型号:SN74LV07A

使用 Xedition AMS 2.11和 TI 提供的 SPICE 模型。  但遇到此错误:   

在表达式{(-abs(1+sgn (V (Vvt_diff,ve))中除以零时出错)/2*2*MAXICC*((V (in,ve)-(V( VCC,Ve)-Vt))/V (VCC,Ve))^2*(1+sgn (VV (VC(VCC),Vee)*1)中除以零时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    某些仿真器的指数运算符^有问题。 您是否可以直接用**替换^并查看这是否可以解决问题?