This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:制造商在哪里?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1128441/sn74ahc1g04-where-made-in

器件型号:SN74AHC1G04

您好!

 我们在 日本的仓库中安装了 SN74AHC1G04DCKR、我们需要将这些器件发往我们在泰国的工厂。
因此,我们需要知道  生产国。

这些器件上的标记代码为"AC3"。
注:我们没有包装标签和跟踪代码信息。

  尽快确认这些器件的生产国家/地区。
如果我们无法提供  所购买器件的生产国家/  地区的答案、请告诉我们该器件的所有生产国家/地区。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakiko、

    这些器件由我们在美国的谢尔曼制造公司生产。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    谢谢你。

    我知道是在美国制造的。

    此致、