请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G08-Q1 您好、TI 团队、
请帮助检查 CTE 信息。 谢谢。
CTE 部分 | PCB CTE | ||
SN74LVC1G08QDCKRQ1 | X | Y | Z |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
请帮助检查 CTE 信息。 谢谢。
CTE 部分 | PCB CTE | ||
SN74LVC1G08QDCKRQ1 | X | Y | Z |
您好、Amy、
为了获得准确信息、您需要与当地的 TI 销售办事处签订 NDA 以进行安排。 TI FAE 可以在非公开论坛中与我联系、了解具体细节。
如果您只需要 器件组件的常规 CTE 值、我可以在此处提供这些值:
铜( ⁰C 引线框架构造的原金属)~17ppm/μ m
NiPdAu ⁰C (引线框外层)~13ppm/μ m
⁰C 涂层(引线框的替代外层)~21.5ppm/μ m
模塑⁰C (塑料主体)~12ppm/μ m
器件~⁰C 2.6ppm/μ s