请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245
团队、
客户尝试迁移到 SN74LXC8T245 (TI.com 建议"将功能升级为比较器件的直接替代产品")、但面临问题。
我将离线提供原理图。
以下是问题:
电平转换器连接到 MCU:
OE 和 DIR 采用静态接线、未发生更改。
VCCA 为3.3V、VCCB 为5V。
微控制器连接在3.3V 侧、当 MCU 复位时、其输出会在短时间内变为高电平。
-使用 SN74LVC8T245RHLR 时,信号会相应地转发到输出。
-使用 SN74LXC8T245RHLR 时、输出保持低电平。
当 SN74LXC8T245RHLR 的输入被主动驱动时、它们可根据需要工作。
-您是否对 SN74LXC8T245RHLR 的其他功能中的哪一项可以解释此行为有任何了解?
由于 OE 固定为5V、DIR 固定为3.3V、因此我不会再使用其他下拉电阻。
提前感谢、
A.