This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:与 SN74LXC8T245迁移相比:输入行为有何不同?

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1131611/sn74lvc8t245-vs-sn74lxc8t245-migration-difference-in-how-inputs-behaves

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245

团队、

客户尝试迁移到 SN74LXC8T245 (TI.com 建议"将功能升级为比较器件的直接替代产品")、但面临问题。
我将离线提供原理图。

以下是问题:

电平转换器连接到 MCU:

OE 和 DIR 采用静态接线、未发生更改。
VCCA 为3.3V、VCCB 为5V。
微控制器连接在3.3V 侧、当 MCU 复位时、其输出会在短时间内变为高电平。
-使用 SN74LVC8T245RHLR 时,信号会相应地转发到输出。
-使用 SN74LXC8T245RHLR 时、输出保持低电平。

当 SN74LXC8T245RHLR 的输入被主动驱动时、它们可根据需要工作。
 
-您是否对 SN74LXC8T245RHLR 的其他功能中的哪一项可以解释此行为有任何了解?
由于 OE 固定为5V、DIR 固定为3.3V、因此我不会再使用其他下拉电阻。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、  

    LXC 器件稳健耐用的无毛刺脉冲电源定序是所指的特性。  如需更多信息、请参阅使用 AXC 电平转换器进行无干扰电源定序、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lxc 器件具有内部下拉电阻器。 这些可能与 MCU 的上拉电阻器相冲突。