This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:SN74AVC24T245GRGR e SN74AVC24T245ZRGR 之间的差异

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC24T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052153/sn74avc24t245-difference-between-sn74avc24t245grgr-e-sn74avc24t245zrgr

器件型号:SN74AVC24T245

尊敬的 e2e 团队:  

我想知道 SN74AVC24T245GRGR 与 SN74AVC24T245ZRGR 之间的区别、现在已停产。  

此外、您能否确认 SN74AVC24T245是 以前 PN 的新版本?

谢谢、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是 GRG 并非无铅。

    "MicroStar BGA"封装由供应商停产、因此被采用相同尺寸的 nFBGA 封装取代。 另请参阅 nFBGA 封装应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgia、

    [引用 userid="492575" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052153/sn74avc24t245-difference-between-sn74avc24t245grgr-e-sn74avc24t245zrgr "]您能否确认 SN74AVC24T245是 以前 PN 的新版本?

     器件型号"SN74AVC24T245"适用于上面列出的所有器件。

    器件#末尾添加的字母仅表示封装+卷带信息

    例如 、SN74AVC24T245GRGR 是 采用"R"卷带配置的 GRG 封装中的 SN74AVC24T245。 我们有一个视频、其中介绍了我们的器件型号、该视频位于 以下位置:https://training.ti.com/anatomy-logic-part-number 

    [引用 userid="492575" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052153/sn74avc24t245-difference-between-sn74avc24t245grgr-e-sn74avc24t245zrgr ]我想知道 SN74AVC24T245GRGR e SN74AVC24T245ZRGR 之间的区别、现在已停产。  [/报价]

    NMU 封装旨在直接替代 ZRG 封装。 它应该与 GRG 或 ZRG 封装器件引脚对引脚兼容、假定 Clemens 正确、GRG 和 ZRG 相同、但"无铅"指示除外(他通常是正确的)。 恐怕我没有关于已淘汰封装的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才访问 www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=BGA 并比较了封装图 PDF。