This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:原理图审阅

Guru**** 1505840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050039/sn74axc4t245-schematic-review

器件型号:SN74AXC4T245

尊敬的团队

一个好消息  是、我们在客户的新项目中使用 SN74AXC4T245BQBR 进行设计。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    一切看起来都很好。 我建议将100K 上拉电阻器切换为10K。 毛刺抑制电路充当弱下拉电 阻、可与较大的电阻器竞争。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    我建议将100K 上拉电阻器切换为10K。  

    =>作为 附加文件、他们将 R9813从100k Ω 更改为10k Ω。 您能帮您再次确认原理图吗?

    毛刺抑制电路充当弱下拉电 阻、可与较大的电阻器竞争。

    =>原理图需要更改任何组件的剂量? 原理图如下所示。  

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    更新后的原理图看起来不错、我认为无需更改。