请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G08 Hi Logic Folk、
我正在寻找 适用于 NC7SZ08P5X 和 NL17SZ08DFT2G 的 P2P 可替换器件。 我找到了多个 P2P 器件、但我不确定 它们的规格是否同样等效。 您能帮助推荐最合适的器件吗? 我的客户每年对 NC7SZ08P5X 有1百万次需求 、 对 NL17SZ08DFT2G 有3.5百万次需求 、因此我相信这是一个很好的机会参与其中。
NC7SZ08 - TinyLogic UHS 双输入与门(onsemi.com) ;SC−70−5/SOT−353
NL17SZ08 -单路2输入与门(onsemi.com) ;SC−70−5/SOT−353
SN74LVC1G08DCKR;SC70
SN74AHC1G08DCKR;SC70
非常感谢您的帮助。