请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVCH16374A 多 个产品的数据表指定了流经 VCC 或 GND 的连续电流。 这是总电源电流 或流经 每个引脚的电流的限制。 例如、SN74LVCH16374A 具有通过 VCC 或接地的最大电流100mA、以及4个 VCC 引脚。 这是否意味着总电源电流被限制在100mA 或400mA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
多 个产品的数据表指定了流经 VCC 或 GND 的连续电流。 这是总电源电流 或流经 每个引脚的电流的限制。 例如、SN74LVCH16374A 具有通过 VCC 或接地的最大电流100mA、以及4个 VCC 引脚。 这是否意味着总电源电流被限制在100mA 或400mA?