This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:3.4MHz 时的 I2C?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1021112/txb0108-i2c-at-3-4-mhz

您好!

感谢您提供信息。

此电平转换器 TXB0108YZPR 是否支持 I2C 3.4MHz?

此致、

Tatarao K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatarao、

    由于这是一个重大的主题更改、我将帖子移到了一个新的主题中。

    TXB 系列逻辑器件不支持 I2C、因为 I2C 是基于漏极开路的通信协议。  我相信 TXS 系列自动双向逻辑转换器将支持这一功能。  您是否知道将应用于转换器的预期寄生电容(即电容负载)?