This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:74LVC1G123DCTRE4

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1020846/sn74lvc1g123-74lvc1g123dctre4

器件型号:SN74LVC1G123

1、如何计算 TW、是否有 RC 值的计算公式?

2 μ A 电流、为5V、输入为8M 振荡器晶体。 如果我想输出频率为8M 且占空比为5%的方波、应该如何选择 RC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用报告 《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计》。

    8MHz 时钟的一个周期具有125ns。 其中5%为6.25ns。

    6.25≈100.8

    您可以尝试将一个极小的电容器与一个小电阻器组合在一起、但由于组件和布线的寄生电容、精度将会很差。 您必须手动校准。