This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVCH244A-SP:SN54LVCH244A-SP 需要热性能数据

Guru**** 2507125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVCH244A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017100/sn54lvch244a-sp-need-thermal-data-for-sn54lvch244a-sp

器件型号:SN54LVCH244A-SP

尊敬的团队:

请提供 SN54LVCH244A-SP (CFP 封装)的 theta-jb 和 theta-jc 详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SuPriya、

    我们手头上没有这方面的资料,但我已提出这方面的数据要求。 通常需要2-3周才能完成。  

    谢谢、

    Sebastian Muriel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SuPriya、

    我现在将关闭此主题、但收到此信息后、我将对此帖子作出响应。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SuPriya、

    以下是您请求的热值。 我包含了完整的配置文件、并以粗体显示了您需要的特定值。  

    θ JA -高 K 124.8°C
    Theta JC 顶部 68.0°C
    Theta JB 113.4°C
    PSI JT 49.8°C
    磅/平方英寸 JB 193.4°C

    此致、

    Sebastian