This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:标准 CMOS、施密特触发器

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1014633/sn74lvc2g34-standard-cmos-schmitt-trigger

器件型号:SN74LVC2G34

您好专家、

我们需要扩展我们的3.3V 信号。 希望选择 SN74LVC2G34、但我们发现它们具有两种不同的输入类型。

标准 CMOS

施密特触发

我能不能问有什么不同? 我们如何轻松选择它们?

谢谢 Jim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号边沿超出 标准输入的 Δt Δv μ V/μ s 限制、则应使用施密特触发器件。 请参阅 了解施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解、标准 CMOS 如何?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    这些只是标准输入。 因此、您可以在任何情况下使用它们、这不是 Clemens 提到的。