请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4T125 尊敬的技术支持团队:
①Is 由于发热问题或输出电压(VOH/VOL)无法保持低于输出电流额定值(最大值)?
②这些是总通道输出电流规格还是每个通道的规格?
■SN74LV4T125
VOH/VOH:±16mA (VCC=4.5V VOH/VOL (MAX))
IO 持续输出电流:±35mA (绝对最大值)
流经 VCC 或 GND 的持续电流:±70mA (绝对最大值)
■SN74LV4T125
VOH/VOH:±32mA (VCC=4.5V VOH/VOL (MAX))
IO 持续输出电流:±50mA (绝对最大值)
流经 VCC 或 GND 的持续电流:±200mA (绝对最大值)
此致、
TTD