This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:高频开关期间的振铃

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040561/sn74lvc3g17-ringing-during-switching-at-high-frequency

器件型号:SN74LVC3G17

我们将 SN74LVC3G17用作光学变送器的驱动器。 每个通道的电流几乎为24mA。

在切换期间、我们观察到振铃高达1V。  

是否有任何方法可以提高高频下的信号完整性。

下面是波形:

CH1:函数发生器的输入

CH2:SN74LVC3G17的输入

CH3: SN74LVC3G17的输出(每个通道的灌电流为24mA)

CH4:光学接收器输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您能否给我发送您的电路原理图? 具体而言、我想查看负载是多少。  

    您是否还能够发送更放大的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    上面是原理图的捕捉、显示了由缓冲器 HFBR-1414TMZ 驱动的负载。

    下面是缩放版本

    CH1:函数发生器的输入

    CH2: SN74LVC3G17的输出(1V 纹波)

    CH3:HFBR-1412TMZ 的阴极

    CH4:光学接收器输出

    如果 实际文档在此处不清晰可见、我可以通过电子邮件将其发送给您

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!  

    尝试在 TP30、31、32处添加一些电容接地。 这将减缓驱动器上的上升沿、该上升沿应使 HFBR-1412TMZ 的输入平滑并消除过冲。 15pF 可能是一个良好的起点、您可以增大它以查看信号是否反应更好。 70pF 大约是我推荐的最大值。