This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T08:他们可以改用 SN74AUP1G08吗?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, SN74AUP1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037949/sn74aup1t08-can-they-use-sn74aup1g08-instead

器件型号:SN74AUP1T08
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G08

您好!

你好。

我们的客户正在其设计中使用 SN74AUP1T08、但他们遇到电源问题、想知道他们是否可以改用 SN74AUP1G08。 没关系吗?

谢谢、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我将需要有关器件使用方式的详细信息。 这两者不是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUP1T 器件支持电压转换。
    AUP1G 器件没有。 (但其可过压输入意味着它可以接受高于 VCC 的输入电压。)