This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04-Q1:规格问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033869/sn74ahc1g04-q1-spec-questions

器件型号:SN74AHC1G04-Q1

你(们)好

我想问一个与其规格相关的问题、即:

VCC 是一个3V 电源。 可以理解 VIH 和 VIL、因为输入电压从高电平(例如12V)调节为低电平(例如0V)或从低电平调节为高电平、VIH 开始由2.1V 控制、而 VIL 开始由0.9V 控制。

能否将其理解为施密特输入转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如该表的脚注所示、该器件没有施密特触发输入、不保证能够处理 VIL 和 VIH 之间的电压。

    12V (或高于7V 的任何其他电压)将损坏器件。