This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC7001:SN74HC7001D HBMandCDM

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159429/sn74hc7001-sn74hc7001d-hbmandcdm

器件型号:SN74HC7001

尊敬的 TI 团队:

TI.com 上未提供 SN74HC7001D'资质审核数据。  

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。

但是、数据表未显示 ESD 的结果。

材料名称: SN74HC7001D

(HBM:±●●V、CDM:±●●V)  

此致、

坂本/ TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakamoto - San、您好!

    SN74HC7001DR 额定电压为2kV HBM、1kV CDM。

    我没有找到 SN74HC7001D 的 ESD 报告。 我建议将任何客户从...D 迁移到...DR、因为...DR 现在是在我们新的300mm 工艺上生产的、并且将具有更好的供应可用性和电气性能。