This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:当一个 SN74LVC16244处于活动状态并且在不加电的情况下连接到另一个 SN74LVC16244时、会出现什么行为?

Guru**** 2508065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975908/sn74lvc16244a-what-is-the-behavior-when-one-sn74lvc16244-is-active-and-connected-to-another-sn74lvc16244-without-power

器件型号:SN74LVC16244A

E2E、  

我将 SN74LVC16244用于开关产品中的信号热插拔用途。

有两个独立的电路板、电路板 A 和电路板 B 与 SN74LVC16244连接。(两个电路板有一些接地)

 

A 板、输出为高电平、B 板的电源 VDD3.3V_B 压降,我们可以看到 VDD3.3V_B 接地0.75V,而板的输入引脚钳位为低电平。

 

当 B 板电源 VDD3.3V_B 下降时,A 板输出引脚为低电平,然后 A 板引脚为正常,VDD3.3V_B 为正常0V,A 板的输入引脚为高电平。

您能不能帮助分析电路板何时处于活动状态,电路板是否断电,如何影响 SN74LVC16244的行为? 谢谢。

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎需要知道在一个器件输出3.3V 电压、而另一个器件具有非常低的电源电压(0.75V)的情况下会发生什么情况。

    输入不会受到大于 SN74LVC16244A 电源电压的影响、但是输出电压不应大于激活时施加的电源电压。

    SN74LVC16244A 的工作电压未定义为0V 至1.65V 之间的电压、因此在0.75V 电源的情况下、我无法确定输出状态。  如果电源保持在0V、那么我们可以使用数据表中提供的 Ioff 定义、即所有引脚都处于高阻抗状态:

    您还可以 使用上拉电阻器将 OE\引脚强制连接到 VCC、以便在切断电源后禁用输出、从而消除未知状态。