This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH244:SN74AUCH244:用于 RGMII 总线驱动器

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUCH244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/973376/sn74auch244-sn74auch244-for-rgmii-bus-driver

器件型号:SN74AUCH244

您好、TI 支持团队

在我们的应用中、来自 CPU 的 RGMII 接口会在 PCB 上传播很长的路、因此我们需要为此添加一个总线线路驱动器(SN74AUCH244)。

1.总线驱动器是否有布局指南或应用手册?

2.关于安置的建议是什么? 靠近 CPU 还是靠近 PHY?

    注意:布线的布局长度约为12000mil,但 CPU 的长度规格为8000mil

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器 AUC 低于1V 小尺寸逻辑器件的应用
    使用 TI 超低电压 CMOS (AUC)八进制和宽总线器件进行设计

    12英寸迹线的电容可能超过30pF。 如果 CPU 和'244的驱动强度相同、您可以将驱动器置于中间位置、以便两者都共享负载。 但我想 AUC 输出更强(在开关时、AUC 输出的输出阻抗低于其直流驱动强度)、因此驱动器应靠近 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 支持团队

    SN74AUCH244 是否适用于 RGMII 驱动器? 数据表中没有频率支持数据、那么什么是带宽(BW)支持?

    2.您的客户是否曾为 RGMII 驱动器选择 SN74AUCH244? 是否会产生副作用?

        是否需要调整 RGMII_TX_DATA/RGMII_RX_DATA 的偏斜?

    3.我看到 CPD 为22pF (VCC=1.8V/f=10MHz)、CPD 对于 RGMII 信号是否较大? 您能否提供 约125MHz 的 CPD?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 支持团队

    RGMII_TX_CLK 为125MHz

    RGMII 速度 = 1000Mbit/秒  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    BW 不符合我们器件的规格、但以下 是常见问题 解答、可帮助您估算带宽(AUC 是我们的更快逻辑系列)。

    您选择的器件是通用8通道缓冲器、可用于各种应用、因此可能有人已将其用于 RGMII。 它是我们速度最快的缓冲器之一、因此它应该能够与 RGMII 良好配合使用。

    CPD 是动态功耗的变量、仅提供一个值、其位于数据表中。 您应该能够在计算中使用该值、而不会出现任何问题。