您好、TI 支持团队
在我们的应用中、来自 CPU 的 RGMII 接口会在 PCB 上传播很长的路、因此我们需要为此添加一个总线线路驱动器(SN74AUCH244)。
1.总线驱动器是否有布局指南或应用手册?
2.关于安置的建议是什么? 靠近 CPU 还是靠近 PHY?
注意:布线的布局长度约为12000mil,但 CPU 的长度规格为8000mil
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 支持团队
在我们的应用中、来自 CPU 的 RGMII 接口会在 PCB 上传播很长的路、因此我们需要为此添加一个总线线路驱动器(SN74AUCH244)。
1.总线驱动器是否有布局指南或应用手册?
2.关于安置的建议是什么? 靠近 CPU 还是靠近 PHY?
注意:布线的布局长度约为12000mil,但 CPU 的长度规格为8000mil
谢谢
德州仪器 AUC 低于1V 小尺寸逻辑器件的应用
使用 TI 超低电压 CMOS (AUC)八进制和宽总线器件进行设计
12英寸迹线的电容可能超过30pF。 如果 CPU 和'244的驱动强度相同、您可以将驱动器置于中间位置、以便两者都共享负载。 但我想 AUC 输出更强(在开关时、AUC 输出的输出阻抗低于其直流驱动强度)、因此驱动器应靠近 CPU。
您好、TI 支持团队
SN74AUCH244 是否适用于 RGMII 驱动器? 数据表中没有频率支持数据、那么什么是带宽(BW)支持?
2.您的客户是否曾为 RGMII 驱动器选择 SN74AUCH244? 是否会产生副作用?
是否需要调整 RGMII_TX_DATA/RGMII_RX_DATA 的偏斜?
3.我看到 CPD 为22pF (VCC=1.8V/f=10MHz)、CPD 对于 RGMII 信号是否较大? 您能否提供 约125MHz 的 CPD?
谢谢
您好、Ju、
BW 不符合我们器件的规格、但以下 是常见问题 解答、可帮助您估算带宽(AUC 是我们的更快逻辑系列)。
您选择的器件是通用8通道缓冲器、可用于各种应用、因此可能有人已将其用于 RGMII。 它是我们速度最快的缓冲器之一、因此它应该能够与 RGMII 良好配合使用。
CPD 是动态功耗的变量、仅提供一个值、其位于数据表中。 您应该能够在计算中使用该值、而不会出现任何问题。