This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126-Q1:I/O 电压电平兼容性-施密特触发缓冲器

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975013/sn74hcs126-q1-i-o-voltage-level-compatibility---schmitt-trigger-buffer

器件型号:SN74HCS126-Q1

尊敬的先生/女士:

我计划使用 SN74HCS126QPWRQ1施密特触发缓冲器连接光学编码器开关。

光学编码器开关电压电平

VCC=5V、

VOH 最小值= 3V  

VOL 最大值= 1V

施密特触发电压电平:

在 VCC=4.5V 时、

VT+ MIN = 1.7V、 VT+ MAX = 3.15V

Vt- min = 0.9V、  Vt- max = 2.2V

我们需要了解以下说明。

1.当施密特触发电源为5V 时、能否将施密特触发器与光学编码器开关连接而不存在任何逻辑电压电平问题?

应用报告( 链接 :https://www.ti.com/lit/an/scea046/scea046.pdf)中给出了"输入电平 VIH 和 VIL 必须大于(VT+最大值)且小于(VT–最小值)才能确保器件切换"。

根据此声明、当我以5V 电压运行时、我们不应将编码器开关与施密特触发器连接。 您能否向我们推荐一个替代的施密特触发缓冲器器器件型号、我可以将该器件型号与具有良好噪声裕度的光学编码器进行交互?

3.对于3.3V 和5V VCC 时的 SN74HCS126QPWRQ 施密特触发器, VT+ 和 VT-范围是多少?

 SN74HCS126QPWRQ1的施密特触发输入 是否可耐受5V 电压?

谢谢、此致、

Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pedaiah、欢迎参加论坛!

    正确的方法是输入必须跨越 VT-(min)和 VT+(max)才能正常运行。 数据表中明确说明了这一点:

    您可以使用线性内插来确定数据表中给出的阈值之间的阈值。 这里有一篇关于如何执行此操作的文章: [常见问题解答]在估算数据表中给出的规格值时、最好使用哪种方法?

    例如、在精确的5V VT-(min)= 1V 且 VT+(max)= 3.5V 时

    3.3V 时、VT-(min)= 0.612V、VT+(max)为2.358V

    您通常还需要输入您的电源容差、以获得外部限制。

    至于输入可耐受5V 电压的问题--这更多是一个系统设计问题。 输入具有钳位二极管、如数据表中所示:

    每个输入可被驱动至高于电源电压的电压、但是它将激活钳位二极管。 流经二极管的电流应限制在20mA (最大值):

    至于另一个具有不同阈值的施密特触发缓冲器、我建议改用比较器。 您可以使用这些电阻器精确地拨入您的迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供数据表或至少光学编码器的完整器件型号。 VOH/VOL 规格的测试条件可能不适用于 CMOS 输入、实际输出电压可能会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的防滑点。

    VOH 和 VOL 规格应具有相关的测试电流。 我们的输入很可能具有如此低的输入电流、以至于输出将更加靠近电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys Maier、您好!

    非常感谢您的快速响应和说明。

    请找到以下光学编码器开关链接。

    链接: https://www.grayhill.com/documents/62H-Datasheet

    根据您的建议、我们将考虑使用比较器。

    我们需要了解以下说明。

    1.能否使用 具有施密特触发输入的电平转换器(5V/3.3V)?

    2.如果是、您建议使用什么器件型号来满足我们的要求?

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的 VOL/VOH 值适用于输入电流高得多的 TTL 输入。 当连接到高阻抗 CMOS 输入时、62H 输出(具有上拉电阻的集电极开路)将靠近电源轨。 SN74HCS126-Q1可与62H 安全配合使用。

    您不需要单独的电平转换器;这样的集电极开路输出只需将上拉电阻器连接到所需的电压即可输出不同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的说明。

    根据您的建议、我们将  使用 SN74HCS126-Q1 和光学编码器开关。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.