This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:SN74LVC3G17YZPR 引脚排列

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/975200/sn74lvc3g17-sn74lvc3g17yzpr-pinout

器件型号:SN74LVC3G17

 SN74LVC3G17YZPR BGA 的引脚布局是什么?

数据表非常模糊! 第5页的表列出了1-8中的引脚、但数据表末尾的 BGA 图显示了典型 A1、A2、B1、B2... 符号。

第5页的 BGA 底视图不显示任何方向标记、因此它可以旋转180度、看起来是一样的。

在引脚排列中显示底视图是确保人们在生成 PCB 封装时出错的好方法。

这是一个非常差的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalhana、

    感谢您的反馈。 我们将其标记为勘误表、以便在数据表中进行修复。

    同时、我可以告诉您、数据表中的引脚1对应于机械制图中的引脚 A1。

    为清楚、我下面的所有黄色高亮显示都是相同的引脚位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!