This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:Txb0108和 txs0108电平转换芯片问题咨询?

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987632/txb0108-txb0108-and-txs0108-level-conversion-chip-problem-consultation

器件型号:TXB0108

Txb0108和 txs0108电平转换芯片问题咨询

1.如何处理 txb0108冗余通道? 悬挂是否有风险? txs0108呢?

没有下拉电阻器、OE 直接连接到 Vcca。 vccb vcca 上电后、发现外部 IO (电压等于 vcca)将泄漏到芯片的 OE 和侧信号引脚。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    下面 问题1的常见问题解答。

    您能否准确地阐明您对问题2所说的内容?