This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:OE 引脚的绝对最大值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983241/sn74avc2t245-abs-max-of-oe-pin

器件型号:SN74AVC2T245

你(们)好

在 VCCA/B 都为1.8V 的情况下、可以对 OE 引脚施加3.3V 电压吗? OE 引脚的绝对最大电压是否为4.6V?

此致、

北井高桥