This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:抖动自由运行 VCO 信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/997347/cd74hc4046a-jittered-free-running-vco-signal

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件:SN74LV4046A

尊敬的论坛:

即使 环路中断(在恒定 VCO 控制下)、I 在 VCO_OUT 处发现过多抖动

峰间抖动约为20 Deg。

测试条件:

F0=5MHz、CT=220pF、R2大约为5K (使用修剪器)、暂时 无 R1、VCO_IN 连接到 R2引脚。

VDD 被10uF Ta、100nF X5R 旁路。

在我的设计中、调节"注入"到 R1引脚(灌电流源)的电流。 在没有该 I1电流时(环路断开-当然、在本例中、f0小麦降低了多少、因为 CT 的总内部电流是(被放大- x6) I1和 I2的总和)、我也会经历相同的抖动。

如果我使用大得多的 CT、例如10nF、则无法观察到抖动。 在 CT 较低的情况下、我需要无抖动 VCO 信号。

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我们还有'4046的其他变体、其中最新的变体是 SN74LV4046A、但我们不会指定或保证这些旧 VCO 上的抖动。

    我们的时钟团队确实提供了低抖动时钟解决方案、但我相信所有这些解决方案的运行频率都远高于您正在查看的4046。 我们可能没有适合您的应用的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的建议! 遗憾的是、我无法购买'LV4046瞬时。 同时、VCO 信号是无抖动的。 我认为 SMD 计时电容器的一个焊盘未完全焊接或由计时电阻器(一个使用的器件)引起。

    5MHz VCO (自由运行、CT=100pF)、请注意、使用两倍的电容器和较小的电阻器、波形将更常规的方波。

    然而、如果环路闭合、VCO 再次抖动、但我认为它不是由 VCO 电路决定的、而是设置了环路增益/调谐范围不当。   

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当作为具有一阶滤波 器的 PLL 工作时、您可能会在 VCO 的输入端看到一些纹波、这可能是您所指的抖动。  可以通过增大 RC 值(减小 RC 转角频率)或使用更高阶滤波器(即有源滤波器)在 VCO 输入端产生更平滑的响应来改善这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望将其作为一阶环路运行(不带滤波器)。 但是、我之前使用旧的 RCA 74HC4046 - DIP16进行了检查、在循环运行时它是无抖动的。 但是、现在我使用电压至电流转换器(差分对+电流源)、我认为由于此电路问题、当环路闭合时、环路超出锁定范围。 我只能在下周回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys、现在环路闭合时没有抖动。 PC3/PC1输出和 R1电流输入(VCO 控制)之间的外部电路出现问题。 如果环路中不 需要分频器添加电容器(环路滤波器)、但如果有、则需要电容器(环路滤波器>二阶环路)、否则 VCOout 会发生抖动。 无论如何、74HC4046自由运行 VCO 完全无抖动、即使使用100pF 的小 CT 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到它正在为您服务。