This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC244:结至外壳的电阻(θ JC)

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011145/sn74ac244-resistance-from-junction-to-case-theta-jc

器件型号:SN74AC244

结至外壳(θ JC)的电阻是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    对于 SN74AC244PWR、我具有以下热值:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    103.0

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    37.7.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    54.0

    结果- psi JT (标准数据表值)

    2.8.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    53.5

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、SN74AC244NSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我将提交一份请求-需要2到4周才能获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我得到了 NS 封装的结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    78.2.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    41.1.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    43.3.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    12.1.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    42.9.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否具有 θ JC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有 theta JC (bot)值-它没有连接到电路板的散热焊盘。 我们也不建议以这种方式使用它。