This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104的数据 I/O 必须具有至少±2mA 的驱动强度。 如何算出2mA?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/992860/txb0104-the-data-i-os-of-txb0104-must-have-drive-strength-of-at-least-2ma-how-figure-the-2ma-out

器件型号:TXB0104

TXB0104的数据 I/O 的驱动强度必须至少为±2mA。 如何算出2mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该输入驱动强度不是 TXB0104器件定义的规格。  ±2mA 是 推荐用于实际驱动数据 I/O 引脚的器件的最小驱动强度。 您通常可以在用于驱动这些信号的控制器的数据表或手册中找到这一点。

    谢谢、
    Rami