This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:什么是"无毛刺电源排序"?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1003517/txu0304-q1-what-is-glitch-free-power-supply-sequencing

器件型号:TXU0304-Q1

大家好、  

您能否确认我对 TXU0304-Q1 "无毛刺脉冲电源定序"的理解是否正确?

1) 1) VCCA 和 VCCB 可在无任何顺序的情况下加电或断电

2) 2)  VCCB 上电后、VCCA 启动不需要任何空白时间、反之亦然。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个点都正确。 但数据表显示:

    无干扰电源定序

    两个电源轨都可以按任何顺序通电或断电、而不会对输入或输出产生干扰(即、当输出应保持低电平时、输出错误地转换到 VCC、反之亦然)。