This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC365:结至外壳(θJc)的热阻信息请求

Guru**** 2511665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875093/sn74hc365-request-for-thermal-resistance-information-for-junction-to-case-jc

器件型号:SN74HC365

大家好、

 我们有一位客户请求 提供 SN74HC365PWR 结至外壳(θJc)的热阻信息(PW 封装图)。
数据表中唯一可用的信息是 针对 θJA Ω 的信息、因此其他热阻信息会很好。

如果您有我们可以与客户分享的信息、请告诉我。


谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我已经提交了一份为您获取这些热性能的请求、因为我们手头没有这些热性能。 请最多留出2周时间、以恢复结果。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的响应和支持。

    期待在您获得信息后与客户分享。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    以下是 SN74HC365PWR 散热器!

    谢谢!

    卡兰