This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电平转换器低电平输入电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880609/txs0108e-level-translator-low-level-input-voltage

器件型号:TXS0108E

建议的工作冷凝器 A 和 B 端口的最大低电平输入电压为0.15V。  这低于大多数 IC 保证的低电平输出电压。

是否有一个 Vil 接近0.4V 或0.5V 的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请参阅此处有关影响 TXS 器件音量的因素的应用手册:

    TXS 的电压与输入电压直接相关。 输入电压为0.4V 时,输出电压将略高于该值(取决于 IOL *Ron 压降)。

    您可以将输入电压 Vil 设置为0.4、但不能保证输出在整个温度范围内的电气规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记澄清一些问题... 之所以选择 TXS 系列、是因为我需要对 I2C 器件进行电平转换、因此电平转换器需要是双向的并与 I2C 集电极开路数据线路兼容。

    附加到响应的 PDF 似乎不能直接解决 TXS 器件。  什么页面与 VIL 相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    TXS 支持 I2C 接口。 以下是应用手册的链接:PG 2-3与 TXS 器件相关。