This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC16244:未使用的输入引脚

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: 74AC16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885871/74ac16244-unused-inputs-pins

器件型号:74AC16244
主题中讨论的其他器件:74AC16245

我是否可以将未使用的输入连接到 GND、而是通过上拉电阻器连接到 VCC?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    是的、您可以将这些连接到 GND。 虽然数据表专门规定输入必须连接高电平、但其目的是确保任何未使用的引脚不会悬空。

    以下应用手册详细介绍了浮点输入的含义:

    http://www.ti.com/lit/an/scba004d/scba004d.pdf

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我通常将输入引脚连接到 GND、但我担心数据表中关于连接到 VCC 的建议。 您知道原因吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎该脚注是从 TTL 数据表复制的(其中高输入消耗的功率更低)。

    CMOS 器件(类似这样)不关心输入是低电平还是高电平、并且由于输入阻抗高、因此不需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是完全确定 DS 之所以指定此值、是因为74AC16245 (输出端具有另一个三态缓冲器的非常相似的产品)为其\OE 引脚指定逻辑高电平或低电平(请参阅 DS 的第3页)。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有可能。 感谢 Clemens 的解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这只是克莱明建议的 DS 中的一个错误。 感谢您的关注和回答、这非常有帮助。