This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC74:ESD 额定值

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897335/sn74ac74-esd-rating

器件型号:SN74AC74

大家好、

你好。

我们的客户希望了解以下器件的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值:

SN74AC74DR
SN74HC4040DR
SN74LVT8986PM
SN74GTL1655DGGR
SN74GTL1655DGGR


提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我已将这些添加到我的质量团队的另一个列表中、以便为其提取数据。 请留出几天的时间来获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    你好。

    我们是否对此进行了更新?

    谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我会在一天结束前向您发送一封包含相应数据的电子邮件。