This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在推挽应用中

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/895341/txs0108e-in-push-pull-application

器件型号:TXS0108E

大家好、

客户希望 TXS0108E 在其应用中、具有2条 I2C 线路、1个 GPIO、5个 I2S 信号;  

在我们的数据表中、可以看到、对于推挽应用、TXB010x 是更好的选择、您能帮助我们了解原因吗? 我们可以在推挽应用中使用的最大速度是多少?

希望您能发表一些意见。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    TXS0108e 内置智能上拉电阻器、非常适合开漏信号。

    它还支持推挽信号接口、例如 I2S、其最小速度为60Mbps、在标称运行时速度可能更高。

    这是否足以满足您的应用需求?

    TXB 不支持开漏接口、但可以支持 PushPull 接口。 速度可与 TXS0108e 相当。

    参考视频:

    training.ti.com/tlm-bot-choosingautobidirectional

    如果电源关闭、器件中也会出现0leakage。