This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126-Q1:输入泄漏电流最大值

Guru**** 2508435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966492/sn74hcs126-q1-input-leakage-current-max-value

器件型号:SN74HCS126-Q1

您好!

让我确认数据表中的最大输入泄漏电流。

最大值为+/- 1000uA。

该值是否正确?

为什么我的要求看起来太高了。

此致、

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    单位应为 nA。 我要将其添加到我们的勘误表中以进行修复。 感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    让我再次确认。

    该数字是否 包含在泄漏电流(Iik +/-)以下?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuya-San、

    I_IK 不是泄漏电流值--这是一个输入钳位二极管电流。 具体而言、该数据表中列出 I_IK 的唯一位置是绝对最大额定值表、因此 I_IK 是绝对最大钳位二极管电流、是正确的。

    泄漏值应为"MAX 1000nA"--单位出错。 我已经开始了修复此问题的过程、但由于假期的原因、进行更新需要几周时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    我需要最大泄漏电流、包括保护电路。

    请告诉我这个数字。

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuya-San、

    该值在器件的引脚上测量、该引脚包括所有内部电路-包括保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    让我再问一件事。

    泄漏最大值 为1000nA、低于我们的竞争对手器件。

    您采用哪种特殊技术来实现如此低的泄漏电流?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 应用报告 包含 TI 愿意公开声明的所有内容:

    HCS 系列利用新的工艺技术实现低功耗。

    旧款 HC 系列与竞争对手的 HC 系列器件相当。