This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-Q1:SN74LVC2G08-Q1

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966199/sn74lvc2g08-q1-sn74lvc2g08-q1

器件型号:SN74LVC2G08-Q1

您好,  

IVCC 相对于温度的变化是多少?

我发现 、在-40度时 I_VCC 为4uA、在25度时它大约为53uA。  

我的测量值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    在所有输入端接在 VCC 或 GND 的条件下、电压和温度范围内的电源电流保证小于10uA。

    通常、我们看到室温下的电流低于1uA、-40°C 时的电流甚至更小。  您是否将任何输入保持悬空(断开连接)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    我无法确定您的测量是否正确。 我可以说、该器件在整个温度范围内的最大 ICC 为10uA。 因此、如果您看到53uA、则表明器件损坏或测量错误。 您可能会做错的事情:浮动输入或带一些负载的高输出。