This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:使用 SN74HC74的复位电路

Guru**** 2508445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC74, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965267/sn74hc74-reset-circuit-using-sn74hc74

器件型号:SN74HC74
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

大家好、

我们正在设计一个电路可以生成10ms 低电平有效信号来复位 MCU、如果我们可以使用 SN74HC74来实现这一点吗?

感谢您为我们提供参考设计。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我认为您将更适合使用 SN74LVC1G123等器件。