This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:VccA=3.3V >0V (断电)、VccB=5V 时的运行

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962977/sn74lvcc3245a-operation-at-vcca-3-3v-0v-power-down-vccb-5v

器件型号:SN74LVCC3245A

您好专家、

客户正在使用 SN74LVCC3245A 进行3.3V 至5V 电平转换。

在正常情况下、 VccA=3.3V、VccB=5V。

但是、VccA 在断电时会降至0V。 (VccB 将保持5V)

没问题吗?

此外、在本例中、您能否告诉我一个端口和 B 端口的状态? (低、高或高阻态、类似)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    只需将其断电就不会有问题。 如果您尝试在此状态下操作器件、则可能会出现问题。 由于器件处于未知的运行区域、A 和 B 端口的状态未知。