This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8通道双向缓冲器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958925/8-channel-bi-directional-buffer

主题中讨论的其他器件:LSF0108

大家好、

我的客户正在寻找 用于 LPC 通信的8通道双向缓冲器,该缓冲器支持超过20mA 的驱动电流。

您能否推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个数据信号是双向的、没有方向信号。 如果方向未知、则无法进行缓冲

    LPC 电平转换可用于 LSF0108等器件、但仅因为它是无源开关;所有驱动强度必须由其他器件提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    克莱明是正确的。 如果信号需要自动双向且方向不是固定的、则驱动器必须是基于开关的驱动器或弱驱动器、无论哪种情况都无法驱动20mA。

    此处推荐使用 LSF0108器件。

    Michael